Chemin d’accès spécifié non valide ou l’un des dispositifs ne répond pas

Un problème de communication avec le dispositif a été détecté. Vérifiez si :
  • un emplacement incorrect a été configuré pour le dispositif ;
  • le dispositif créé dans le logiciel n’existe pas sur le réseau à l’adresse indiquée dans le logiciel ou la communication avec le dispositif a été perdue ;
  • le dispositif présente un défaut majeur ;
  • un dispositif de pontage a été configuré à un emplacement incorrect, il présente un défaut ou la communication avec ce dispositif a été perdue ;
  • RSLinx Classic
    ou
    FactoryTalk Linx
    est exécuté.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal