Le message demandé a dépassé le délai d’attente
Un problème de communication avec le dispositif a été détecté. Vérifiez si :
- un emplacement incorrect a été configuré pour le dispositif ;
- le dispositif créé dans le logiciel n’existe pas sur le réseau à l’adresse indiquée dans le logiciel ou la communication avec le dispositif a été perdue ;
- le dispositif présente un défaut majeur ;
- un dispositif de pontage a été configuré à un emplacement incorrect, il présente un défaut ou la communication avec ce dispositif a été perdue ;
- RSLinx ClassicouFactoryTalk Linxest exécuté.
Fournir une réponse