Vue Sorties

La vue Sorties permet d’afficher ou de configurer les sorties du dispositif.
Exemple de vue Sorties
La vue Sorties comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Output (Sortie)
Affiche le numéro de sortie auquel cette configuration s’applique.
Mode
Affiche le mode pour la sortie.
Output State in Program Mode (État de sortie en mode Programme)
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé – La sortie est à 0 ou désactivée.
  • Activé – La sortie est à 1 ou activée.
  • Maintien – La sortie maintient le dernier état.
  • Local Control (Commande locale) – La sortie continue d’être commandée par la fenêtre.
Output State in Communication Fault Mode (État de sortie en mode défaut de communication)
Détermine ce qu’il advient de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication.
  • Désactivé – La sortie est à 0 ou désactivée.
  • Activé – La sortie est à 1 ou activée.
  • Maintien – La sortie maintient le dernier état.
  • Local Control (Commande locale) – La sortie continue d’être commandée par la fenêtre.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic.

Diagnostics Sortiexx

Pour afficher les diagnostics Sortiexx, sélectionnez la vue Diagnostics Outputs (Diagnostics Sorties).
Exemple de vue Diagnostics Sortiexx
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal