Vue Sortiexx – Controlled by Window (Contrôlé par fenêtre)

La vue Sortiexx – Controlled by Window (Contrôlé par fenêtre) permet d’afficher ou de configurer une sortie spécifique pour le dispositif. Cette vue est disponible lorsque la sortie est configurée en sortie TOR dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Exemple de vue Sortiexx – Controlled by Window (Contrôlé par fenêtre)
La vue Sortiexx – Controlled by Window (Contrôlé par fenêtre) comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Output State In Program Mode (État de sortie en mode Programme)
Program State (État Programme)
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé – La sortie est à 0 ou désactivée.
  • Activé – La sortie est à 1 ou activée.
  • Maintien – La sortie maintient le dernier état.
  • Local Control (Commande locale) – La sortie continue d’être commandée par les fenêtres.
    Cette option est uniquement disponible lorsque l’une des conditions suivantes est vraie :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et la voie SSI commande la sortie via des fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur commande cette sortie via des fenêtres et le compteur est configuré sur Continuer le comptage en mode Programme.
Output State in Communication Fault Mode (État de sortie en mode défaut de communication)
Communication Fault State (État de défaut de communication)
Détermine ce qu’il advient de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication.
  • Désactivé – La sortie est à 0 ou désactivée.
  • Activé – La sortie est à 1 ou activée.
  • Maintien – La sortie maintient le dernier état.
  • Local Control (Commande locale) – La sortie continue d’être commandée par les fenêtres.
    Cette option est uniquement disponible lorsque l’une des conditions suivantes est vraie :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et la voie SSI commande la sortie via des fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur commande cette sortie via des fenêtres et le compteur est configuré sur Continuer le comptage en mode défaut de communication.
Output State in Communication Fault Mode État de sortie en mode défaut de communication)
Communication Fault State Duration (Durée de l’état de défaut de communication)
Détermine la durée pendant laquelle l’état de sortie en mode défaut de communication est maintenu avant l’état de défaut final.
Output State in Communication Fault Mode État de sortie en mode défaut de communication)
Final Communication Fault State (État de défaut de communication final)
Détermine si le module passe à l’état activé ou désactivé après que la durée de l’état de sortie du mode défaut de communication s’est écoulée. L’état final par défaut est désactivé.
Si vous choisissez Infini pour l’option Durée, vous ne pouvez pas choisir un état final. Le module conserve son état du mode défaut de communication actuel.
When Communication Fails in Program Mode (En cas d’échec de la communication en mode Programme)
Détermine l’état de sortie si la communication échoue en mode Programme.
  • Leave outputs in Program Mode state (Laisser les sorties en mode Programme) – Voir le comportement pour le mode Programme.
  • Change outputs to Communication Fault Mode state (Passer les sorties en mode défaut de communication) – Voir le comportement pour le mode défaut de communication.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal