Vue Sortiexx – Impulsion déclenchée
La vue Sortiexx – Impulsion déclenchée permet d’afficher ou de configurer une sortie spécifique pour le dispositif. Cette vue est disponible lorsque la sortie est configurée en sortie TOR dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Exemple de vue Sortiexx – Impulsion déclenchée

La vue Sortiexx – Impulsion déclenchée comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Triggered by (Déclenché par) | Spécifie l’entrée qui déclenche la fonction d’impulsion.
|
Invert Trigger (Inverser le déclencheur) | Cette option inverse le front de déclenchement pour le point d’entrée sélectionné dans le paramètre « Trigger by » (Déclencher par).
|
Pulse Delay (Délai d'impulsion) | Spécifie le délai en secondes entre l’événement déclencheur et le début de l’impulsion de sortie. |
Pulse Active Time (Durée d’impulsion active) | Spécifie la durée active en secondes de l’impulsion de sortie générée. |
Output State In Program Mode (État de sortie en mode
Programme) Program State (État Programme) | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
|
Output State in Communication Fault Mode État de sortie en mode
défaut de communication) Communication Fault State (État de défaut de communication) | Détermine ce qu’il advient de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication.
|
Output State in Communication Fault Mode État de sortie en mode
défaut de communication) Communication Fault State Duration (Durée de l’état de défaut de
communication) | Détermine la durée pendant laquelle l’état de sortie en mode défaut de communication est maintenu avant l’état de défaut final. |
Output State in Communication Fault Mode État de sortie en mode
défaut de communication) Final Communication Fault State (État de défaut de communication
final) | Détermine si le module passe à l’état activé ou désactivé après que la durée de l’état de sortie du mode défaut de communication s’est écoulée. L’état final par défaut est désactivé. Si vous choisissez Infini pour l’option Durée, vous ne pouvez pas choisir un état final. Le module conserve son état du mode défaut de communication actuel. |
Output State When Communication Fails in Program Mode (État de sortie en cas d’échec de la communication en mode Programme) | Détermine l’état de sortie si la communication échoue en mode Programme.
|
Diagnostic | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
Fournir une réponse