Vue Sortiexx – PWM
La vue Sortie – PWM permet d’afficher ou de configurer les points du dispositif.
Exemple de vue Sortiexx – PWM

La vue Sortiexx – PWM comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) (Activer la modulation de
largeur d’impulsion (Pulse Width Modulation, PWM)) | Détermine si la sortie est à modulation de largeur d’impulsion ou à sortie TOR. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
(Appliquer un cycle de service de 50,0 % à la sortie en train
d’impulsions (Pulse Train Output, PTO)) | Détermine s’il faut exécuter le cycle de travail spécifique à la sortie à train d’impulsions, qui est fixé à 50 %. Si cette option est activée, O.Pwmxx.DutyCycle est ignoré. |
Enable Cycle Count Limit (Activer la limite du nombre de
cycles) | Détermine s’il faut générer un nombre défini de cycles d’impulsions en présence d’un front montant dans les données ou des cycles d’impulsions continues lorsque les données sont activées.
|
Execute All Cycles (Exécuter tous les cycles) | Valable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée. Lorsque O.Outputxx.Data passe à 0 :
|
Output State when PWM is Idle (État de sortie lorsque PWM est
inactif) | Détermine l’état de la sortie lorsque la modulation de largeur d’impulsion est inactive.
|
Cycle Time (Durée de cycle) | Affiche la période en secondes d’un cycle d’impulsions. |
Duty Cycle (Cycle de travail) | Affiche le pourcentage de la durée du cycle d’impulsions lorsque la sortie est dans un état actif. |
Cycle Count Limit (Limite du nombre de cycles) | Affiche le nombre de cycles d’impulsions à générer lorsqu’il y a un front montant dans les données. Valable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée. |
Output State in Program Mode (État de sortie en mode
Programme) Program State (État Programme) | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
|
Output State in Communication Fault Mode (État de sortie en mode
défaut de communication) Communication Fault State (État de défaut de communication) | Détermine ce qu’il advient de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication.
|
Output State in Communication Fault Mode (État de sortie en mode
défaut de communication) Communication Fault State Duration (Durée de l’état de défaut de
communication) | Détermine la durée pendant laquelle l’état de sortie en mode défaut de communication est maintenu avant l’état de défaut final. |
Output State in Communication Fault Mode (État de sortie en mode
défaut de communication) Final Communication Fault State (État de défaut de communication
final) | Détermine si le module passe à l’état activé ou désactivé après que la durée de l’état de sortie du mode défaut de communication s’est écoulée. L’état final par défaut est désactivé. Si vous choisissez Infini pour l’option Durée, vous ne pouvez pas choisir un état final. Le module conserve son état du mode défaut de communication actuel. |
Output State When Communication Fails in Program Mode (Output
State When Communication Fails in Program Mode (État de sortie
en cas d’échec de la communication en mode Programme)) | Détermine l’état de sortie si la communication échoue en mode Programme.
|
Diagnostic | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
Fournir une réponse