Vue Compteur

La vue Compteur est disponible uniquement si vous choisissez HSC comme type de codeur dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
La vue Compteur présente un résumé de la configuration de compteur du module
Exemple de vue Compteur
La vue Compteur comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Rollover (Enchaînement)
Affiche la valeur du point de sortie RolloverValue.
Si un compteur effectue un comptage progressif, lorsque la valeur du compteur atteint la valeur de rebouclage - 1, il passe à la valeur de rebouclage inverse lors de la réception du prochain comptage. Le point de rebouclage est défini sur 1.
Rollunder
Affiche la valeur du point de sortie RollunderValue.
Si un compteur est en comptage dégressif, lorsque le compteur atteint la valeur de rebouclage inverse, il passe sous la valeur de rebouclage - 1 lors de la réception du prochain comptage. Le point de rebouclage inverse est défini sur 1.
Load Count Value (Charger la valeur de comptage)
Affiche le nombre prédéfini de comptages à charger dans le compteur lorsque la fonction Charger est déclenchée.
Load Revolution Value (Charger la valeur de révolution)
Affiche le nombre prédéfini de tours à charger dans le compteur lorsque la fonction Charger est déclenchée.
Average Over (Obtention de moyenne)
Définit s’il faut calculer la moyenne en fonction du nombre d’impulsions ou sur une période de temps lors du calcul de la fréquence moyenne, de la largeur d’impulsion moyenne et de l’accélération moyenne.
  • Impulsions – Moyenne basée sur le nombre d’impulsions
  • Heure – Moyenne basée sur une période de temps
Pulses to Average Over (Impulsions pour obtention de moyenne)
Définit le nombre d’impulsions nécessaires pour l’obtention de moyenne.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Compteur - Obtention de moyenne est défini sur Impulsions.
Time to Average Over (Délai d’obtention de moyenne)
Définit la durée en millisecondes pour l’obtention de moyenne.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Compteur - Obtention de moyenne est défini sur Heure.
Apply Reset to Time Derived Values (Appliquer une réinitialisation aux valeurs dérivées du temps)
Indique s’il faut réinitialiser les valeurs dérivées du temps lorsque le compteur est réinitialisé.
  • Désactivé – Ne pas réinitialiser les valeurs dérivées du temps
  • Sélectionné – Réinitialiser les valeurs dérivées du temps
Invert Counter Direction (Inverser la direction du compteur)
Indique s’il faut inverser la direction du compteur.
  • Désactivé – Ne pas inverser la direction du compteur
  • Sélectionné – Inverser la direction du compteur
Engineering Units (Unités d’ingénierie)
Définit l’unité d’ingénierie à laquelle les valeurs de comptage, de fréquence et d’accélération des impulsions sont mises à l’échelle.
Par exemple, si l’unité d’ingénierie est « abc », les unités des points d’entrée mises à l’échelle sont les suivantes :
  • ScaledCount : abc
  • ScaledFrequency : abc/s
  • ScaledAccel : abc/s
    2
Scalar (Scalaire)
Définit la valeur utilisée pour multiplier les valeurs de comptage, de fréquence et d’accélération en impulsions afin d’obtenir les valeurs mises à l’échelle en unités d’ingénierie.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic.

Diagnostic du compteur

Pour afficher les diagnostics du compteur, sélectionnez Diagnostic dans la vue Compteur.
Exemple de vue Diagnostic du compteur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal