Vue Compteur – Actions Défaut/Programme
La vue Compteur – Actions Défaut/Programme permet de configurer le comportement du compteur lorsque le module est en mode Programmation ou Défaut, ou lorsqu’un défaut de communication se produit.
Exemple de vue Compteur – Actions Défaut/Programme

La vie Compteur – Actions Défaut/Programme comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Counter State in Program Mode (État du compteur en mode
Programme) | Détermine le comportement du compteur lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode Inhibé. En mode Programme ou Inhibé, les compteurs de l’automate sont ignorés et le compteur se comporte comme suit :
|
Counter State in Program Mode (État du compteur en mode
Programme) Valeur définie par l’utilisateur | Définit la valeur qui est réglée pour le comptage lorsque l’option État du compteur en mode Programme est sélectionnée comme valeur définie par l’utilisateur. |
Reset stored values in Program Mode (Réinitialiser les valeurs stockées en mode Programme) | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs stockées lorsque l’automate passe en mode Programme ou Inhibé. |
Counter State in Communication Fault Mode (État du compteur en
mode défaut de communication) | Détermine ce qu’il advient du compteur lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication.
|
Counter State in Communication Fault Mode (État du compteur en
mode défaut de communication) Valeur définie par l’utilisateur | Définit la valeur qui est réglée pour le comptage lorsque l’option État du compteur en mode défaut de communication est sélectionnée comme valeur définie par l’utilisateur. |
Reset stored values in Communication Fault Mode (Réinitialiser les valeurs stockées en mode défaut de communication) | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs stockées lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module passe en mode défaut de communication. |
When Communication Fails in Program Mode (En cas d’échec de la
communication en mode Programme) | Détermine l’état du compteur si la communication échoue en mode Programme.
|
Fournir une réponse