Vue Compteur – Entrée

La vue Compteur – Entrée permet de configurer les durées de filtrage Désactivé → Activé et Activé → Désactivé pour les différentes entrées.
Exemple de vue Compteur – Entrée
La vue Compteur – Entrée comprend les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Input A (Entrée A)
Off → On Filter Time (Durée de filtrage Désactivé → Activé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input A (Entrée A)
On → Off Filter Time (Durée de filtrage Activé → Désactivé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input B (Entrée B)
Off → On Filter Time (Durée de filtrage Désactivé → Activé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input B (Entrée B)
On → Off Filter Time (Durée de filtrage Activé → Désactivé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input A, B (Entrée A, B)
Off → On Filter Time (Durée de filtrage Désactivé → Activé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input A, B (Entrée A, B)
On → Off Filter Time (Durée de filtrage Activé → Désactivé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input Z (Entrée Z)
Off → On Filter Time (Durée de filtrage Désactivé → Activé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input Z (Entrée Z)
On → Off Filter Time (Durée de filtrage Activé → Désactivé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Input00 (Entrée00)
Off → On Filter Time (Durée de filtrage Désactivé → Activé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Désactivé à Activé doit rester à l’état Activé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Ce paramètre n’est pas visible si la fonction Entrée00 est définie sur Non utilisé dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Input00 (Entrée00)
On → Off Filter Time (Durée de filtrage Activé → Désactivé)
Définit la durée pendant laquelle une transition d’entrée de l’état Activé à Désactivé doit rester à l’état Désactivé avant que le dispositif ne considère la transition comme valable.
Ce paramètre n’est pas visible si la fonction Entrée00 est définie sur Non utilisé dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal