Vue Compteur – Alarmes
La vue Compteur – Alarmes permet de configurer les alarmes du compteur.
Exemple de vue Compteur – Alarmes

La vue Compteur – Alarmes comprend les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Pulse Width Alarm Limit (Limite d’alarme de largeur
d’impulsion) | Définit la largeur d’impulsion maximale autorisée avant que l’alarme associée à la largeur d’impulsion ne se déclenche. Si la largeur d’impulsion instantanée ou moyenne est supérieure à la largeur d’impulsion maximale, l’alarme associée à la largeur d’impulsion se déclenche. |
Accel Alarm Limit (Limite d’alarme d’accélération) | Définit le taux d’accélération maximal autorisé avant que l’alarme associée à l’accélération ne se déclenche. Si le taux d’accélération instantané ou moyen est supérieur au taux d’accélération maximal, l’alarme associée à l’accélération se déclenche. Une valeur de 0 désactive l’alarme. |
Decel Alarm Limit (Limite d’alarme de décélération) | Définit le taux de décélération maximal autorisé avant que l’alarme associée à la décélération ne se déclenche. Si le taux de décélération instantané ou moyen est supérieur au taux de décélération maximal, l’alarme associée à la décélération se déclenche. Une valeur de 0 désactive l’alarme. |
Frequency Alarm Limit (Limite d’alarme de fréquence) | Définit la limite de fréquence autorisée avant que l’alarme associée à la fréquence ne se déclenche. Si la fréquence instantanée ou moyenne est supérieure à cette limite, l’alarme associée à la fréquence se déclenche. |
Zero Frequency Alarm Limit (Limite d’alarme de fréquence
zéro) | Affiche la valeur que la fréquence ou la fréquence moyenne ne doit pas dépasser pour déclencher l’alarme associée à la fréquence zéro. |
Latch Zero Frequency Alarm (Verrouiller l’alarme de fréquence
zéro) | Détermine si l’alarme de fréquence zéro se verrouille pour qu’elle ne soit pas effacée avant un déverrouillage explicite. |
Enable Missing Pulse Alarm (Activer l’alarme d’impulsion
manquante) | Détermine si l’alarme d’impulsion manquante est activée. |
Missing Pulse Alarm Limit (Limite d’alarme d’impulsion
manquante) | Affiche le délai qui doit s’écouler entre la détection du front montant d’impulsions consécutives et le déclenchement de l’alarme associée aux impulsions manquantes. |
Latch Missing Pulse Alarm (Verrouiller alarme d’impulsion
manquante) | Détermine si l’alarme d’impulsion manquante se verrouille pour qu’elle ne soit pas effacée avant un déverrouillage explicite. |
Diagnostic | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostic, qui contient des informations de diagnostic. |
Fournir une réponse