Boîte de dialogue Nouveau projet
Utilisez la boîte de dialogue
Nouveau projet
pour configurer les options d’un nouveau projet Logix Designer ™.La plupart des automates (controllers) affichent les options de configuration de projet standard. Les automates CompactLogix 5370, CompactLogix 5370 L1, ControlLogix 5580 et ControlLogix 5590 affichent des options de configuration de projet uniques.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau projet :
- Dans Studio 5000 Launcher, sélectionnezNouveau projet.
- Dans la colonneTypes de projets, sélectionnezLogix.
- Recherchez l'automate (controller) pour ce projet en développant chaque catégorie d'automate dans la liste ou en saisissant un terme dans la barre de recherche.
- Sélectionnez un automate (controller) dans la liste.
- Dans la zoneNom, saisissez un nom pour le fichier projet. Le nom est limité à 40 caractères et doit respecter la norme de dénomination IEC-61131.
- (Facultatif) Dans la zoneEmplacement, saisissez un emplacement ou accédez à un emplacement pour stocker le fichier projet.
- SélectionnezSuivant.
Rockwell Automation reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement du langage inclusif dans la technologie. Nous coopérons de façon proactive avec nos pairs pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. En attendant la mise en œuvre de ces modifications, nous vous prions d'excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu.
Fournir une réponse