Configurer un projet d’automate (controller) de sécurité ControlLogix ou GuardLogix

Avant de créer un nouveau projet
Logix Designer
, configurez les paramètres de l'automate (controller) et les paramètres de sécurité.
Pour configurer un projet d’automate de sécurité
ControlLogix
ou
GuardLogix
  1. Dans la liste
    Révision
    , sélectionnez une révision du firmware pour l'automate (controller). La dernière révision du firmware est la révision par défaut.
  2. Dans la zone
    Châssis
    , sélectionnez le type du châssis dans lequel réside l'automate (controller).
  3. Dans la zone
    Emplacement
    , sélectionnez l'emplacement du châssis sur lequel réside l'automate (controller). Le premier emplacement porte le numéro 0.
  4. Lorsque vous configurez un automate avec un niveau de sécurité SIL3/PLe, par exemple l'automate de sécurité
    GuardLogix
     5570, l'
    emplacement du partenaire de sécurité
    affiche l'emplacement du partenaire de sécurité. L'
    emplacement du partenaire de sécurité
    est égal à la valeur entrée dans l'
    emplacement
    plus 1.
    CONSEIL:
    L'automate de sécurité
    GuardLogix
     5580 est réglé par défaut sur SIL2/PLd sans partenaire de sécurité lors de la création d'un projet. Son niveau de sécurité peut être augmenté à SIL3/PLe dans la boîte de dialogue
    Propriétés de l'automate (controller)
    .
  5. Dans la liste
    Autorité de sûreté
    , sélectionnez une option de sécurité :
    • Aucune protection
      - Tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier le projet.
    • FactoryTalk Security
      - Seuls les utilisateurs authentifiés via FactoryTalk Security peuvent afficher et modifier le projet.
      1. (Facultatif) Sélectionnez Utiliser uniquement l'autorité de sûreté sélectionnée pour l'authentification et l'autorisation pour associer ce projet à une autorité de sûreté spécifique. Lorsque cette case est cochée, les utilisateurs intervenant sur le projet doivent s'authentifier et recevoir l'autorisation de l'autorité de sûreté ayant permis de sécuriser le projet. Sinon, les utilisateurs non authentifiés doivent utiliser les autorisations d'utilisateur invité.
        CONSEIL:
        Les autorisations d'utilisateur invité sont mises en cache dans le projet. L'application
        Logix Designer
        utilise les autorisations d'utilisateur invité lorsque le projet est ouvert mais pas connecté à l'autorité de sûreté
        FactoryTalk
        qui sécurise le projet. Par défaut, toutes les autorisations d'utilisateur invité sont refusées. Les autorisations d’utilisateur invité sont configurées dans
        FactoryTalk Administration Console
        .
      1. Sélectionnez
        Nom logique <Nom de l'automate>
        ou
        Jeu d'autorisations
        pour appliquer des autorisations spécifiques à l'automate (controller).
        L'option
        <Nom de l'automate>
        applique un Nom logique à
        FactoryTalk Services Platform
        identique à celui de l'automate (controller). S'il n'existe aucun Nom logique correspondant au nom de l'automate (controller), un Nom logique est créé avec celui de l'automate. Le nouveau Nom logique hérite des autorisations de sa ressource parent. Pour plus d'informations sur l'héritage d'autorisations de sécurité par les réseaux et les dispositifs, reportez-vous à l'aide de
        FactoryTalk
        .
        Sélectionnez
        Jeu d'autorisation
        pour appliquer un jeu d'autorisations spécifique à l'automate (controller). Les jeux d'autorisations contenus dans la liste sont conservés dans
        FactoryTalk Services Platform
        et identifient un jeu d'actions qui sont autorisées ou refusées à une combinaison spécifique d'utilisateur et d'ordinateur.
  6. (Facultatif) Dans la zone
    Description
    , saisissez une description de l'automate (controller).
    CONSEIL: La description est limitée à 128 octets. Les caractères ASCII standard utilisent 1 octet par caractère, permettant 128 caractères. Dans certaines langues, les caractères utilisent jusqu'à trois octets par caractère, permettant moins de 128 caractères.
  7. (Facultatif) Sélectionnez
    Activer la redondance (redundancy)
    si le projet prend en charge le transfert automatique du contrôle de projet vers un automate (controller) redondant en cas d'échec de l'automate primaire.
  8. Sélectionnez
    Terminer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal