Configurer les paramètres de redémarrage du système (onglet Général)

Le bouton
Redémarrage du système DeskLock
permet de fermer, ou de fermer puis redémarrer, le système d'exploitation.
Pour spécifier si l'activation du bouton ferme ou redémarre le système d'exploitation
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Dans le menu, choisissez si l'activation du bouton va redémarrer ou fermer le système d'exploitation.
  4. Indiquez si l'arrêt du système provoque la fermeture obligatoire de toutes les applications exécutées sur l'ordinateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal