Bouton Redémarrage du système DeskLock - Options de l'onglet Général

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Redémarrage du système DeskLock
.
Options
Descriptions
Redémarrer
Arrêter et redémarrer le système d'exploitation
Arrêt
Fermer le système d'exploitation.
Forcer l'arrêt des processus
Sélectionnez cette case à cocher pour forcer la fermeture de toutes les applications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal