Configurer des connexions pour le bouton Redémarrage du système DeskLock (onglet Connexions)

Utilisez l'onglet
Connexions
pour configurer les points et les expressions pour le bouton
Redémarrage du système DeskLock
.
Pour configurer les points et les expressions du bouton Redémarrage du système DeskLock
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à ces connexions :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal