Configurer l'aspect du bouton Redémarrage du système DeskLock (onglet Aspect)

Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés
pour configurer l'aspect du bouton
Redémarrage du système DeskLock
.
Pour configurer les options d'aspect du bouton Redémarrage du système DeskLock
  1. Dans l'Editeur d'
    affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Aspect
    .
  3. Spécifiez ces propriétés :
    • Texte de la légende, police, taille, style et couleur
    • Couleur d'arrière-plan du texte de la légende
    • Image
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal