Bouton Redémarrage du système DeskLock - Options de l'onglet Aspect
Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Aspect
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Redémarrage du système DeskLock
.Options | Descriptions |
|---|---|
Légende | Tapez le texte du bouton dans la zone de texte. Par défaut, la légende du bouton est DeskLockSystemRestartButton1 . Le texte apparaît sur le bouton et sa couleur change lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la séquence de raccourcis clavier spécifiée dans l'onglet Général . |
Police | Sélectionnez la police de la légende. |
Taille | Sélectionnez la taille de police de la légende. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez le style de police de la légende, le cas échéant. |
Couleur d'arrière-plan | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Image | Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fenêtre de recherche standard. Naviguez jusqu'à l'image souhaitée, puis cliquez sur Ouvrir . L'image apparaît sur le bouton lors de l'exécution.Pour supprimer l'image du bouton, cliquez sur Effacer . |
Fournir une réponse