Configurer les raccourcis clavier à désactiver (onglet Général)
Le bouton
DeskLock HotKeyDisable
vous permet de spécifier quelles séquences de raccourcis clavier sont désactivées lors de l'activation de ce bouton.Pour sélectionner la séquence de raccourcis clavier à faire désactiver par le bouton
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Dans la listeRaccourci clavier, sélectionnez la séquence de raccourcis clavier à désactiver lors de l'activation du bouton.
Fournir une réponse