Créer un bouton DeskLock HotKeyDisable

Utilisez la boîte de dialogue
Insérer une commande ActiveX
pour créer un bouton
DeskLock HotKeyDisable
.
Pour créer un bouton DeskLock HotKeyDisable
  1. Dans le menu
    Objets
    , sélectionnez
    Contrôle ActiveX
    .
  2. Faites glisser l'outil ActiveX pour dessiner un rectangle de la taille de l'objet.
  3. Dans la boîte de dialogue
    Insérer une commande ActiveX
    , sélectionnez
    Bouton DeskLock HotKeyDisable
    dans la liste des objets enregistrés.
  4. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  5. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l'aspect, les points ou les expressions du bouton, et la façon dont le bouton doit lancer l'action.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal