Configurer l'aspect du bouton DeskLock HotKeyDisable (onglet Aspect)
Le bouton
DeskLock HotKeyDisable
peut être configuré de manière à ce que la couleur et l'image de sa légende (le cas échéant) varient selon que le raccourci clavier est activé ou non.Pour configurer les options d'aspect du bouton DeskLock HotKeyDisable
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur l'ongletAspect.
- Spécifiez ces propriétés :
- Texte de la légende, taille de la police et style
- Couleur du texte de la légende et couleur d'arrière-plan pour les états désactivé et activé
- Image affichée pour les états désactivé et activé (le cas échéant)
Fournir une réponse