Bouton DeskLock HotKeyDisable - Options de l'onglet Aspect

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Aspect
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton DeskLock HotKeyDisable
.
Options
Descriptions
Légende
Tapez le texte du bouton dans la zone de texte. Par défaut, la légende du bouton est
DeskLockHotKeyDisableButton1
. Le texte apparaît sur le bouton et sa couleur change lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la séquence de raccourcis clavier spécifiée dans l'onglet Général.
Police
Sélectionnez la police de la légende.
Taille
Sélectionnez la taille de police de la légende.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police de la légende, le cas échéant.
Couleur de raccourci clavier désactivé
Cette boîte affiche la couleur actuelle de la légende quand la séquence de raccourcis clavier est désactivée. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de raccourci clavier activé
Cette boîte affiche la couleur actuelle de la légende quand la séquence de raccourcis clavier est activée. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Configuration de la couleur d'arrière-plan
Couleur de raccourci clavier désactivé
Cette boîte affiche la couleur actuelle d'arrière-plan de la légende quand la séquence de raccourcis clavier est désactivée. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de raccourci clavier activé
Cette boîte affiche la couleur actuelle d'arrière-plan de la légende quand la séquence de raccourcis clavier est activée. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Configuration de l'image
Image de raccourci clavier désactivé
Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir une fenêtre de recherche standard. Naviguez jusqu'à l'image souhaitée, puis cliquez sur
Ouvrir
. L'image s'affiche sur le bouton lors de la désactivation d'une séquence de raccourcis clavier spécifiée dans l'onglet
Général
.
Pour supprimer l'image du bouton, cliquez sur
Effacer
.
Image de raccourci clavier activé
Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir une fenêtre de recherche standard. Naviguez jusqu'à l'image souhaitée, puis cliquez sur
Ouvrir
. L'image s'affiche sur le bouton lors de l'activation d'une séquence de raccourcis clavier spécifiée dans l'onglet
Général
.
Pour supprimer l'image du bouton, cliquez sur
Effacer
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal