Bouton DeskLock HotKeyDisable - Options de l'onglet Général

Le tableau suivant affiche les options de l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton DeskLock HotKeyDisable
.
Options
Descriptions
Paramètres des raccourcis clavier
Dans la liste, sélectionnez la séquence de touches à désactiver lors de l'activation du bouton.
Raccourci clavier
Interrupteur de tâches
Spécifie les séquences de touches
Alt+Tab
,
Ctrl+Echap
et
Alt+Echap
pour la commutation des tâches
Gestionnaire de tâches
Spécifie la séquence de touches
Ctrl+Maj+Echap
pour la commutation des tâches
WinKeys
Spécifie les séquences de touches Windows spéciales sur le clavier
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal