Les lignes de la grille n'apparaissent pas sur le graphique de tendances

Problème
Le graphique de tendances ne montre pas les lignes horizontales ou verticales de la grille.
Cause
Plusieurs options de configuration contrôlent l'affichage des lignes de la grille. Configurez les options des lignes horizontales de la grille dans l'onglet
Axe Y. Configurez les options des lignes verticales de la grille dans l’onglet Axe X.
Solutions possibles
Dans les onglets
Axe Y
et
Axe X
, vérifiez que :
  • La case
    Afficher les lignes de la grille
    est cochée.
  • Le nombre de lignes de la grille est supérieur à zéro.
  • La couleur de la grille n'est pas la même que celle de l'arrière-plan du graphique. Pour configurer la couleur de l’arrière-plan du graphique, accédez à l’onglet Affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal