Options de l'onglet Axe Y de la boîte de dialogue Propriétés des objets tendance
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Axe Y
de la boîte de dialogue Propriétés des objets tendance
.Options | Descriptions |
|---|---|
Automatique (ajuster en fonction des données réelles) | Sélectionnez cette option pour utiliser les lectures de données inférieures en tant valeur minimale et les lectures de données supérieures en tant que valeur maximale. Lorsque la tendance reçoit de nouvelles données, l'axe y peut réajuster l'échelle. |
Prédéfini (utilise la configuration min/max de l'onglet Traceurs) | Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs de point minimale et maximale, configurées dans l'onglet Traceurs , en tant qu'échelle de l'axe Y. Lorsque le graphique reçoit de nouvelles données, l'échelle de l'axe y n'est pas réajustée. Les points de traceur utilisés dépendent des options d'échelle que vous sélectionnez dans l'onglet Axe Y . |
Personnalisé | Sélectionnez cette option pour spécifier les valeurs minimale et maximale à utiliser en tant qu'échelle de l'axe Y. |
Valeur minimale et valeur maximale |
|
Graphique isolé | Sélectionnez cette case à cocher pour placer chaque traceur dans une bande séparée sur le graphique. Désélectionnez cette case à cocher pour autoriser la superposition des traceurs. Dans un graphique isolé, les quadrillages principaux et secondaires de l'axe Y ne s'affichent pas. En revanche, une ligne horizontale apparaît au-dessus de chaque bande.
|
Afficher l'échelle | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les étiquettes de l'axe Y sur le côté gauche du graphique. Afin de fournir des données précises, l'objet Tendance affiche les numéros sous forme de décimales, même si la base du graphique a été définie sur Octal ou Hexadécimal dans l'onglet Affichage .
|
Afficher les lignes de la grille | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les lignes horizontales de la grille sur le graphique. Si Graphique isolé est coché, cette option est désactivée.
|
Options d'échelle | Spécifie la manière dont plusieurs traceurs avec des valeurs minimale et maximale différentes sont ajustés sur le graphique. |
Tous les traceurs à la même échelle | Affiche tous les traceurs à la même échelle. La valeur d'échelle minimale est la valeur minimale la plus basse de tous les traceurs. La valeur d'échelle maximale est la valeur maximale la plus élevée de tous les traceurs. |
Chaque traceur sur l'échelle indépendante | Chaque traceur a une échelle différente, établie en fonction de ses valeurs minimale et maximale. Seule la longueur d'un traceur est utilisée dans les étiquettes de l'axe vertical, ce qui peut porter à confusion si d'autres traceurs utilisent des longueurs différentes. Pour autoriser l'opérateur à afficher les étiquettes de l'axe vertical de chaque traceur, créez un bouton Traceur suivant . Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'axe vertical change et adopte la longueur du nouveau traceur. La couleur des étiquettes change et adopte la couleur du traceur sélectionné. |
Echelle à l'aide d'un traceur | Utilise la même échelle pour tous les traceurs du graphique ; celle-ci est basée sur les valeurs minimale et maximale du traceur indiqué ou sur l'option la plus adaptée aux données actuelles du traceur. Sélectionnez le traceur à utiliser. Si vous avez sélectionné l'option Prédéfini (utilise la configuration min/max de l'onglet Traceurs) , configurez les valeur minimale et maximale dans l'onglet Traceurs . |
Echelle en pourcentage | Affiche les valeurs de l'axe Y en tant que pourcentage des valeurs minimale et maximale. Les étiquettes de l'axe Y affichent la plage des pourcentages comprise entre 0 % et 100 %. |
Fournir une réponse