Ajouter des utilisateurs ou des groupes Windows à la liste des comptes 3.20 et versions antérieures
La procédure suivante s'applique uniquement aux comptes se trouvant dans l'onglet
ME Runtime
3.20 et versions antérieures de l'éditeur Runtime Security
. Pour ajouter des utilisateurs ou groupes liés à Windows à FactoryTalk Security
, consultez Ajouter des utilisateurs ou des groupes à FactoryTalk Security
.Dans la boîte de dialogue
Options de sécurité Windows
, vous pouvez ajouter des utilisateurs ou des groupes de domaine Windows à la liste des comptes utilisateurs FactoryTalk
View. Tous les utilisateurs doivent se trouver dans le même domaine Windows. Les utilisateurs et les groupes que vous ajoutez disposeront de l'accès de sécurité par défaut spécifié pour l'utilisateur par défaut. Par défaut, tous les codes A-P de comptes seront activés pour l'utilisateur par défaut. Vous pouvez personnaliser les codes de sécurité de chaque utilisateur ou de chaque groupe dans l'éditeur Runtime Security
.Vous pouvez utiliser soit une liste privée d'utilisateurs, soit une liste d'utilisateurs et de groupes provenant du domaine Windows, mais vous ne pouvez pas utiliser simultanément les deux. Le choix des groupes et utilisateurs Windows entraînera la suppression de tous les utilisateurs qui ont été définis dans l'éditeur
Runtime Security
.Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes Windows à la liste des comptes utilisateurs FactoryTalk View
- Dans l'éditeurRuntime Security, sélectionnezOptions de sécurité Windowsà partir du menu Configuration.
- Sélectionnez la case à cocherUtiliser les comptes Windows comme source pour les comptes des utilisateurs FactoryTalk View. Tous les utilisateurs apparaissant actuellement dans l'éditeurRuntime Securityseront supprimés.
- Dans la zoneDomaine Windows, sélectionnez le domaine Windows contenant les utilisateurs que vous allez ajouter aux comptes utilisateursFactoryTalk View. Tous les utilisateurs doivent se trouver dans le même domaine Windows.
- Pour ajouter tous les membres de la liste des utilisateurs ou des groupes Windows à la liste des comptes utilisateursFactoryTalk View, cliquez sur laDouble flèche(>>).Pour ajouter un seul membre des utilisateurs ou des groupes Windows à la liste des comptes utilisateursFactoryTalk View, cliquez sur un membre pour le sélectionner, puis cliquez sur laFlèche droite(>) pour l’ajouter.Pour ajouter des utilisateurs ou des groupes particuliers, maintenez la touche Ctrl enfoncée, cliquez sur les membres de votre choix, puis cliquez sur ladouble flèche(>>) pour les copier dans la liste des comptes utilisateurs FactoryTalk View.
- Cliquez surOKpour revenir à la fenêtre principaleSécurité d'exécutiondans laquelle les membres de la liste des comptes utilisateurs seront affichés.
- Modifiez les nouveaux comptes.
Pour retirer des membres de la liste des comptes utilisateur FactoryTalk View
- Dans l'éditeurRuntime Security, sélectionnezOptions de sécurité Windowsà partir du menuConfiguration.
- Cliquez sur un utilisateur ou un groupe pour le sélectionner ou maintenez la touche Ctrl enfoncée pour en sélectionner plusieurs, puis cliquez surSupprimerpour effacer de la liste les membres sélectionnés.CONSEIL:Les entrées dans la listeUtilisateurs ou groupesWindows sont classées par ordre alphabétique ; les groupes de domaines sont affichés en premier, suivis des utilisateurs.255 comptes utilisateurs maximum peuvent être ajoutés à l'application.
Options
- Domaine WindowsCette liste répertorie les domaines locaux et réseau Windows disponibles sur l’ordinateur où cette instance deFactoryTalk Viewest installée. Sélectionnez le domaine dans lequel vous allez sélectionner les utilisateurs. Si vous avez sélectionné des utilisateurs dans un domaine et que vous en sélectionnez un autre, la liste des utilisateursFactoryTalk Viewest effacée dans cette boîte de dialogue.
- Utilisateurs ou groupes WindowsCette liste affiche tous les utilisateurs dans le domaine Windows actuellement sélectionné.
- UtilisateurFactoryTalk ViewCette liste affiche les utilisateurs que vous avez ajoutés à partir de la liste des comptes utilisateur de domaine Windows. Vous pouvez supprimer les utilisateurs un à un de cette liste.
Fournir une réponse