Navigateur d'images

Utilisez le
Navigateur d'images
pour :
  • Importer des images dans l'application
  • Sélectionner l'image à utiliser dans un objet graphique
  • Supprimer des images de l'application
Vous pouvez utiliser ces types de fichiers graphiques externes sur les affichages graphiques :
  • .bmp - images bitmap
  • .jpg - images JPEG
  • .png - Images PNG
  • .dxf - fichiers AutoCAD
  • .wmf - métafichiers Windows
Pour utiliser des images bitmap, JPEG et PNG :
  • Importez d'abord les images, puis placez-les sur vos affichages selon vos besoins. Cette méthode est utile pour les images que vous utilisez pour illustrer vos affichages.
  • Utilisez le
    Navigateur d'images
    pour importer des images lors du paramétrage de vos objets graphiques, selon vos besoins. Cette méthode est utile pour les images que vous utilisez comme étiquettes sur vos objets graphiques.
  • Copiez et coller les images depuis les bibliothèques de graphiques.
  • Copiez et coller les images depuis une application vers une autre.
    CONSEIL:
    • Pour ajouter une image à un affichage graphique, commencez par créer un objet image.
    • Pour placer une image sur un objet graphique, utilisez le
      Panneau des propriétés
      ou ouvrez la boîte de dialogue
      Propriétés
      de l'objet. Si vous utilisez le
      Panneau de propriétés
      , vous pouvez placer la même image simultanément dans plusieurs objets sélectionnés.
    • Pour utiliser des images qui ont plus de 256 couleurs, avant de les importer, paramétrez votre adaptateur vidéo pour qu'il affiche plus de 256 couleurs. Ainsi, les couleurs des images importées seront identiques à celles de l'original.
    • Pour supprimer une image bitmap, JPEG ou PNG d'une application, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'image dans le dossier
      Images
      et sélectionnez
      Supprimer
      . La commande Supprimer n'effacera pas l'image du disque.
    • Pour supprimer une image bitmap, JPEG ou PNG d'une application, cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'image dans le dossier
      Images
      et sélectionnez
      Supprimer
      ou, dans le
      Navigateur d'images
      , sélectionnez l'image, cliquez sur
      Supprimer
      et cliquez sur
      Oui
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal