Utiliser le Navigateur d'images pour importer des images
Utilisez le
Navigateur d'images
pour importer des images lors du paramétrage d'un objet graphique, selon vos besoins.Pour importer une image à l'aide du Navigateur d'images
- Ouvrez leNavigateur d'imagesà l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- Dans la boîte de dialoguePropriétésd'un objet, cliquez sur le boutonParcourirà côté de la zoneImage.Selon le type d'objet, la zoneImagepeut se trouver dans l'ongletGénéral, l'ongletEtiquetteou l'ongletEtats.
- Avec un ou plusieurs objets sélectionnés, dans lePanneau des propriétés, cliquez surImage, puis sur le boutonParcourir.
- Cliquez surAjouter depuis un fichierpour ouvrir une boîte de dialogue d'ouvertureWindows.
- Sélectionnez les images à importer et cliquez surOK.La boîte de dialogue se ferme et les images s'affichent dans la listeSélectionner une image du Navigateur d'images.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse