Ajouter une image depuis Symbol Factory dans un objet graphique
Utilisez le
Navigateur d'images
pour ajouter une image de Symbol Factory lors du paramétrage d'un objet graphique, selon vos besoins.Pour ajouter une image de Symbol Factory à un objet graphique à l'aide du Navigateur d'images
- Dans leNavigateur d'images, cliquez surLancer une bibliothèque.
- Parcourez lesCatégorieset sélectionnez le graphique à utiliser.
- (facultatif) Modifiez les options graphiques sous l'onglet graphique.
- Cliquez surEnregistrer une copie sous.La fenêtre de Symbol Factory est réduite et leNavigateur d'imagess'affiche de nouveau.CONSEIL: La copie au format SVG n'est pas prise en charge.
- Cliquez surColler à partir de la bibliothèque.
- Saisissez un nom pour l'image, puis cliquez surOK.Le graphique s'affiche désormais dans la fenêtreAperçu. Il a été ajouté à la liste duNavigateur d'images. Cette opération ajoute également l'image au dossierImagessitué dans la fenêtre d'Exploration.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse