Importer une image graphique .dxf ou .wmf

Lors de l'importation de fichiers .wmf et .dxf, ceux-ci sont convertis en objets de dessin, tels que des lignes, des ellipses et des polygones.
CONSEIL:
En fonction de la complexité du fichier, l'image convertie pourrait se composer de 500 objets de dessin ou plus. Cela entraînerait un long temps de chargement de l'affichage. Dans ce cas, il serait préférable de convertir le fichier .wmf ou .dxf en bitmap, puis d'afficher le bitmap dans un objet image.
Pour importer un fichier .wmf ou .dxf sur un affichage
  1. Dans le menu
    Objets
    , sélectionnez
    Importer
    .
  2. Cliquez avec la souris sur l'endroit où vous voulez placer le fichier, puis faites-la glisser pour dessiner un rectangle.
  3. Dans la zone
    Fichiers de type
    , sélectionnez le type de fichier à importer.
  4. Accédez au répertoire où est stocké le fichier, puis sélectionnez le fichier à importer.
  5. Cliquez sur
    Ouvrir
    .
Le fichier est converti en objets de dessin et regroupé, puis l'objet regroupé est placé sur l'affichage graphique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal