Créer un déclencheur d'alarme
Utilisez l'onglet
Déclencheurs
de l'Editeur de configuration des alarmes
pour créer un déclencheur d'alarme.Pour créer un déclencheur d'alarme
- Dans l'ongletDéclencheursde l'Editeur de configuration des alarmes, cliquez surAjouter.
- Dans la Boîte de dialogue Déclencheur, cliquez sur le boutonParcourir(...) pour créer un point ou une expression ou pour sélectionner un point existant afin de surveiller les conditions d'alarme. Vous pouvez également taper un point ou une expression. Puis cliquez surOK.L'application lit la valeur du point ou de l'expression et génère une alarme lorsque la valeur correspond à celle de déclenchement d'un message d'alarme.
- Spécifiez les propriétés dans la zoneParamètres du déclencheurde l'ongletDéclencheurs.
- Cliquez surOK.Le déclencheur créé est sélectionné dans la zoneSélectionner un déclencheur.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour configurer des déclencheurs supplémentaires.IMPORTANT:Ne configurez jamais les paramètresDéclencheuretAcc. réc. du terminal dist.d'une alarme sur le même point. Cela pourrait provoquer des comportements imprévisibles en matière d'accusé de réception d'alarme.
Fournir une réponse