Boîte de dialogue Déclencheur

La boîte de dialogue
Déclencheur
s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter dans l’onglet Déclencheurs de l’éditeur de Configuration des alarmes.
La boîte de dialogue
Déclencheur
a les colonnes suivantes :
  • Point ou expression
    Tapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression est sélectionné(e), il est affiché dans cette zone. Vous pouvez utiliser des points analogiques, binaires ou de tableaux binaires pour générer des alarmes.
  • Bouton de point (...)
    Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner un point au lieu de saisir son nom dans la colonne Point ou expression.
  • Bouton Exprn (...)
    Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'Editeur d'expressions et créer une expression au lieu de la saisir dans la colonne Point ou expression.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal