Boîte de dialogue Déclencheur
La boîte de dialogue
Déclencheur
s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton Éditer dans l'Onglet Déclencheurs de l’éditeur de Configuration des alarmes.La boîte de dialogue
Déclencheur
a les colonnes suivantes :- Point ou expressionTapez le nom du point ou l'expression associé(e) à la connexion. Si le point ou l'expression est sélectionné(e), il est affiché dans cette zone. Vous pouvez utiliser des points analogiques, binaires ou de tableaux binaires pour générer des alarmes.
- Bouton de point (...)Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner un point au lieu de saisir son nom dans la colonne Point ou expression.
- Bouton Exprn (...)Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'Editeur d'expressions et créer une expression au lieu de la saisir dans la colonne Point ou expression.
Fournir une réponse