Modifier un déclencheur d'alarme
Il est possible que vous deviez modifier un déclencheur d'alarme.
Pour modifier un déclencheur d'alarme
- Dans l'Onglet Déclencheurs de l’éditeur de Configuration des alarmes, dans la listeSélectionner un déclencheur, cliquez sur le déclencheur à modifier.
- Pour modifier le point ou l'expression affecté au déclencheur, cliquez surÉditerafin d'accéder à la Boîte de dialogue Déclencheur.
- Pour modifier d'autres propriétés du déclencheur telles que leType de déclencheur, effectuez les modifications dans la zoneParamètres du déclencheurde l'Editeur de configuration des alarmes.IMPORTANT:Ne configurez jamais les paramètresDéclencheuretAcc. réc. du terminal dist.d'une alarme sur le même point. Cela pourrait provoquer des comportements imprévisibles en matière d'accusé de réception d'alarme.
Fournir une réponse