Espaces réservés des points
Utilisez un espace réservé de point pour indiquer que vous souhaitez insérer un nom de point ou une partie de celui-ci lors de l'exécution. Un espace réservé de point est représenté par un symbole dièse (#) suivi d'un numéro de 1 à 500. Les espaces réservés de point vous permettent de créer un affichage que vous pouvez utiliser pour représenter plusieurs opérations similaires. Lors de l'exécution, vous utilisez un fichier de paramètres ou une liste de paramètres pour fournir les noms de points associés à l'opération en question ; ces noms sont utilisés à la place des espaces réservés correspondants.
Vous pouvez également utiliser des espaces réservés de point avec des objets globaux. Vous pouvez attribuer des espaces réservés de points aux connexions pour les objets de base et aux connexions pour les objets de référence avec la propriété LinkConnections définie sur False. Pour plus d'informations, consultez Paramètres d'objets globaux.
CONSEIL:
- Un espace réservé ne doit pas forcément être un nom de point complet. Il peut s'agir d'une partie de nom de point, par exemple, le nom du dossier dans lequel est stocké le point.
- Vous pouvez utiliser des fichiers de paramètres ou listes de paramètres pour remplacer les espaces réservés de points dans les affichages graphiques suivants :
- L’affichage graphique qui s’ouvre lors de la première exécution du projet ; indiquez l’affichage graphique et le fichier de paramètres dans l’éditeur deDémarrage.
- Les affichages graphiques qui s'ouvrent à l'aide du bouton de déconnexion, du bouton Passer à l'affichage ou du sélecteur de la liste d'affichage ; indiquez l'affichage graphique et le fichier de paramètres ou la liste de paramètres dans la boîte de dialoguePropriétés.
- L’affichage graphique spécifié sur l’ongletExécution des paramètres du projetlorsque la déconnexion automatique est activée.
- Les affichages spécifiés sur l'ongletAffichagede l'éditeur deConnexions globales.
Pour utiliser un espace réservé de point dans un affichage graphique
- Indiquez l'espace réservé (# et un numéro) dans lequel vous souhaitez taper le nom d'un point (ou une partie du nom).
- Si vous utilisez un fichier de paramètres, créez-en un qui répertorie les noms de points dans l'ordre d'utilisation et attribuez-leur un espace réservé.Puis, dans l'Editeur de démarrage, dans les Paramètres de projet, dans l'Editeur de connexions globalesou dans la boîte de dialoguePropriétésde l'objet graphique, indiquez le fichier de paramètres à utiliser avec l'affichage graphique.Lors de l'exécution, les points dans le fichier de paramètres remplacent les espaces réservés de points.
- Pour utiliser une liste de paramètres, dans les boîtes de dialogueDémarrage,Paramètres de projet,Connexions globales, ouPropriétésde l’objet graphique, sélectionnez les points à utiliser avec l’affichage graphique. Le premier point dans la liste remplacera le premier espace réservé, le second remplacera le deuxième, etc.Lors de l'exécution, les points dans la liste de paramètres remplacent les espaces réservés de points.CONSEIL:
- Les espaces réservés de points ne peuvent pas être analysés en mode Affichage test.
- Les espaces réservés de points ne peuvent pas être utilisés dans des macros.
- Si un espace réservé de point n'est pas remplacé par un point du fichier de paramètres lors de l'exécution, un message d'erreur s'affiche dans la liste des diagnostics.
Fournir une réponse