Créer une liste de paramètres
Lorsque vous créez un affichage graphique comportant des espaces réservés, vous pouvez spécifier une liste de paramètres qui fournira des noms de points ou de dossiers, ou des parties de noms de points à ces espaces. Lors de l'exécution, vous utilisez une liste de paramètres pour remplacer les espaces réservés de points avec la chaîne que vous avez définie pour l'espace réservé.
L'option de liste de paramètres apparaît dans plusieurs onglets des boîtes de dialogue
Propriétés
pour les objets qui les utilisent, par exemple, dans l'onglet Etats
de l'objet Sélecteur d'affichage et l'onglet Général
de l'objet Bouton de déconnexion ainsi que dans l'option Graphiques initiaux
de l'Editeur de démarrage
.Pour créer une liste des paramètres
- Ouvrez la boîte de dialoguePropriétésde l'objet ou l'Editeur de démarrageet cliquez sur le boutonListe paramètre.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir leNavigateur de points.
- Sélectionnez le premier point ou dossier à ajouter à la liste et cliquez surOK.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque point supplémentaire de la liste. Chaque point dans la zone de texte de liste des paramètres est séparé du point précédent par une virgule.CONSEIL:à partir d'un point dans une liste de paramètres pour transmettre un paramètre d'un affichage à un autre ouvert à partir du premier.Le premier point de la liste remplacera #1 dans les expressions d'affichage, le second point remplacera #2, etc. Une liste de paramètres est indissociable de l'objet lorsque celui-ci est copié ou dupliqué.
Fournir une réponse