Créer un sélecteur RecipePlus

Le sélecteur RecipePlus est une liste de fichiers et d'unités de recette disponible dans l'application. Utilisez le sélecteur pour effectuer des sélections dans la liste des recettes et de leurs unités associées. Lorsqu'une recette est sélectionnée, elle devient la recette « en cours » et l'objet des opérations suivantes de recette (comme le chargement, le téléchargement, la restauration, etc.) réalisées sur cet affichage.
Lorsque l'objet Sélecteur est sélectionné, l'opérateur peut faire défiler la liste et sélectionner des fichiers recettes en utilisant les objets bouton Touche ou les flèches et la touche
Entrée
du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur. Les objets bouton Touche peuvent être directement liés au sélecteur pour qu'ils puissent fonctionner même si le sélecteur n'est pas sélectionné.
Pour créer un sélecteur RecipePlus
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > RecipePlus > Sélecteur
    ou faites glisser RecipePlus selector depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du sélecteur voulu.
  3. Cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans l’onglet
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du sélecteur, la façon dont les recettes seront affichées et les propriétés communes.
    CONSEIL:
    Il ne peut y avoir qu'un sélecteur RecipePlus sur un affichage graphique. Les tentatives pour en ajouter un deuxième entraînent un message d'erreur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal