Options de l'onglet Recette de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur RecipePlus

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Recette
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur RecipePlus
.
Options
Descriptions
Colonne
Spécifiez si le sélecteur doit afficher un en-tête et déterminez le texte et la largeur de la colonne.
En-tête d'affichage
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les en-têtes de colonne sur l'objet.
Sélectionner une colonne
Sélectionnez une colonne à modifier :
  • Recette.
    Affiche le nom du fichier de recette.
  • Unité.
    Affiche le nom de l'unité recette associée au fichier de recette.
Largeur
Saisissez la largeur de la colonne sélectionnée (en pixels).
Texte du titre
Saisissez le texte à afficher pour l'en-tête de la colonne sélectionnée.
Paramètres de liste
Lignes par élément
Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de lignes que chaque ligne recette/unité utilise dans le sélecteur. La plage est comprise entre 1 et 10.
Retour à la ligne automatique
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez que le texte passe à la ligne suivante au début du mot suivant.
Si cette case n'est pas cochée, le texte passera à la ligne suivante dès que la longueur de texte maximale sera atteinte, même si cela entraîne une coupure au milieu d'un mot ou d'un nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal