Configurer les propriétés de recette du sélecteur

L'onglet
Recette
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur RecipePlus
vous permet de configurer les propriétés de recette de l'objet.
Pour indiquer le mode d'affichage des recettes dans le sélecteur de recette
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur le sélecteur de recettes pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Recettes
    .
  3. Indiquez si les en-têtes doivent être affichés.
  4. Indiquez la largeur de chaque colonne de sélecteurs.
  5. Définissez le texte du titre s'il y en a un.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal