Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur RecipePlus

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du
sélecteur RecipePlus
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur de premier plan
Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de l'en-tête
Cette case affiche la couleur actuelle de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de premier plan de l'en-tête
Cette case affiche la couleur actuelle du texte de la barre d'en-tête en haut de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la sélection
Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. La barre de surbrillance indique l'ingrédient actuellement sélectionné lors de l'exécution.
Couleur de premier plan de la sélection
Cette case indique la couleur de la légende de l'ingrédient en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Text
Les paramètres de texte s'appliquent aux valeurs numériques de l'affichage.
Police
Sélectionnez la police du texte.
Taille
Sélectionnez la taille de police du texte.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police du texte, le cas échéant.
Autre
Navigation de touches
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet.
Bouclage
Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal