Créer une échelle
Utilisez l'objet scale pour tracer une ligne avec une graduation.
L'échelle peut être utilisée comme une règle ou un instrument de mesure. A titre d'exemple, vous pouvez placer l'échelle à côté du graphique à barres, avec les étiquettes de texte en haut et en bas, pour illustrer l'étendue du graphique à barres.
Pour dessiner une échelle
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Jauge et graphique > Echelleou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Cliquez sur le bouton gauche de lasouris, puis déplacez-la en diagonale pour dessiner l'échelle.
- Lorsque l'échelle a la taille souhaitée, relâchez le bouton.
- Cliquez deux fois sur l'échelle pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect de l’échelle.
Fournir une réponse