Exemple : Utiliser une échelle
Dans cet exemple, l'objet scale permet de déterminer visuellement la vitesse du tapis roulant, décrite par un graphique à barres.
- Créez une échelle et modifiez le nombre de graduations principales sur 9.
- Définissez le style de fond sur transparent.
- Placez l'échelle en haut du graphique à barres.
Au fur et à mesure que le remplissage du graphique à barres change, sa valeur peut être déterminée en utilisant les graduations d'échelle comme des marqueurs.
CONSEIL:
Si l'échelle disparaît derrière le graphique à barres, sélectionnez l'option
Mettre au premier plan
du menu Réorganiser
.Fournir une réponse