Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'échelle

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de l'échelle
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de ligne
Sélectionnez le style de ligne. Si vous sélectionnez un style autre que
Solide
, la largeur de la ligne doit être de 1 pixel.
Tiret-point
et
Tiret-point-point
s'affiche comme
Point
sur les terminaux de la famille PanelView Plus.
Largeur de ligne
Tapez la largeur en pixels de la ligne de l'objet. Tout style de ligne autre que solide doit avoir une largeur de 1 pixel.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
  • Transparent. Le contour de l’échelle n’est pas rempli et il est possible de voir tous les objets situés derrière elle.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur de premier plan
Cette zone affiche la couleur de la ligne de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde.
Configuration d'échelle
Direction de calibration
Sélectionnez le sens de la graduation. Par exemple, si vous sélectionnez Haut, les graduations sont affichées dans la partie supérieure de l'échelle.
Graduations principales
Sélectionnez le nombre de graduations principales sur l'échelle.
Vous devez utiliser au moins deux graduations principales (une pour la première graduation et une pour la dernière).
Graduations secondaires
Sélectionnez le nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Ce nombre de graduations apparaît entre chacune des graduations principales.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal