Créer un bouton Macro
Le bouton
Macro
exécute une macro spécifiée s'il est actionné lors de l'exécution.Pour créer un bouton Macro
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Avancés > Macroou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, spécifiez l’aspect du bouton et la macro à exécuter.
Fournir une réponse