Configurer les connexions d’un bouton Macro
Le bouton
Macro
exécute une macro spécifiée s'il est actionné lors de l'exécution.Pour configurer les points ou les expressions du bouton Macro
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez des points et expressions aux connexions pour le nom de macro, si nécessaire.CONSEIL:Le nom de macro doit être de type chaîne.
Fournir une réponse