Configurer les propriétés générales d'un bouton Macro
Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Macro
pour définir l'aspect d'un bouton Macro
.Pour configurer les options générales d'un bouton Macro
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletGénéral.
- Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.Fournir une réponse