Copier et coller une animation

Vous pouvez copier l'animation définie pour un objet graphique dans un affichage, puis la coller dans un autre objet. Pour ce faire, utilisez les options
Copier une animation
et
Coller une animation
du menu
Edition
.
Pour copier l'animation d'un objet
  1. Sélectionnez l'objet dont l'animation doit être copiée.
  2. Choisissez l'option
    Copier une animation
    dans le menu
    Edition
    .
Pour coller l'animation dans un autre objet
  1. Sélectionnez les objets dans lesquels l'animation va être copiée.
  2. Dans le menu
    Éditer
    , sélectionnez
    Coller l'animation
    .
    CONSEIL:
    Pour revoir les détails de l'animation avant de la copier, sélectionnez l'objet et ouvrez la boîte de dialogue
    Animation
    appropriée. Vous n’avez pas besoin de fermer la boîte de dialogue
    Animation
    pour copier l’animation. Dans le menu
    Éditer
    , sélectionnez
    Copier l'animation
    .
    Lorsque vous collez une animation dans un objet, elle a priorité et fusionne avec toute animation existante.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal