Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du contrôle des graphiques ME
.
Options
Descriptions
Titre du graphique
Spécifiez le titre du graphique qui s'affiche lors de l'exécution.
Afficher le titre du graphique
Cochez cette case pour afficher le titre du graphique lors de l'exécution. Cliquez sur le bouton
Police
pour spécifier la police.
Options de valeur du titre
Spécifiez le titre du graphique.
  • Valeur fixe
     : sélectionnez cette option pour entrer le titre du graphique dans la zone de texte.
  • Contrôlé par un point
     : sélectionnez cette option pour afficher le point
    Titre
    du
    graphique
    UDT comme titre du graphique.
Mode Redessiner
Spécifiez à quelle fréquence le graphique doit être mis à jour avec de nouvelles données.
Contrôlé par un point
Sélectionnez cette option pour mettre à jour le graphique dès lors que la valeur du point de connexion
Redessiner
change.
Automatique
Sélectionnez cette option et entrez le taux de nouveau dessin pour mettre à jour le graphique à intervalles réguliers.
Le
Taux de nouveau dessin
contrôle la fréquence d'actualisation du graphique en millisecondes, en secondes, en minutes ou en heures. Le taux de nouveau dessin est compris entre 50 millisecondes et 596 heures.
Fréquence maximale de mise à jour de points
Spécifiez la fréquence maximale à laquelle les points du graphique sont mis à jour.
La fréquence maximale par défaut est d'une seconde.
Options d'affichage du graphique
Spécifiez comment le graphique doit s'afficher lors de l'exécution.
Couleur d'arrière-plan
Spécifiez la couleur d'arrière-plan du graphique. Cliquez sur le carré de couleur et sélectionnez une couleur dans la palette.
Utiliser le style dégradé
Cochez cette case pour afficher un fond dégradé.
Connexion des points de données
Sélectionnez une option pour spécifier comment les points de données du graphique doivent être connectés.
  • Relier les points :
    les points de données sont connectés à l'aide d'une ligne. Pour afficher les points et les marqueurs connectés sur le graphique, configurez le symbole du marqueur de chaque traceur dans l'onglet
    Traceurs
    .
  • Afficher les marqueurs uniquement :
    un marqueur est affiché pour chaque point de données. Les lignes ne relient pas les points de données et le graphique ne montre que les traceurs auxquels sont assignés des marqueurs. Un traceur sans marqueur affecté n'apparaît pas sur le graphique.
Base du graphique
Sélectionnez une option pour spécifier la base du nombre (décimal, hexadécimal ou octal) utilisée pour afficher les valeurs numériques sur le graphique.
Orientation du graphique
Sélectionnez l'axe fixe pour définir l'orientation du graphique.
  • Réparer l'axe X (graphique horizontal)
     : le graphique utilise les points de données du point
    DataSeries.FixedAxis
    pour l'axe x et utilise les points de données du point
    DataSeries_x
    pour l'axe y.
  • Réparer l'axe Y (graphique vertical)
     : le graphique utilise les points de données du point
    DataSeries_x
    pour l'axe x et utilise les points de données du point
    DataSeries.FixedAxis
    pour l'axe y.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal