Options des onglets Axe X et Axe Y de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME
Les onglets
Axe X
et Axe Y
de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME
affichent les mêmes options, présentées ci-dessous.Options | Descriptions |
|---|---|
Options de valeur min./max. | Spécifiez les valeurs minimale et maximale. |
Automatique (ajuster en fonction des données) | Si vous sélectionnez cette option, lors de la lecture, les données inférieures et supérieures sont utilisées respectivement comme valeur minimale et valeur maximale. A mesure que le graphique reçoit de nouvelles données, l'axe X ou l'axe Y peut automatiquement réajuster l'échelle. |
Personnalisé | Sélectionnez cette option pour spécifier les valeurs minimale et maximale à utiliser en tant qu'échelle de l'axe X et de l'axe Y. Spécifiez une valeur fixe ou contrôlez la valeur à l'aide d'un point tel que X_Axis_Min ou X_Axis_Max . |
Afficher les options | Spécifiez l'aspect de l'axe X ou de l'axe Y lors de l'exécution. |
Afficher l'étiquette de l'axe | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher l'étiquette de l'axe horizontal ou de l'axe vertical sur le graphique. Spécifiez une valeur fixe ou contrôlez la valeur à l'aide d'un point tel que X_Axis_Label ou Y_Axis_Label . |
Afficher l'échelle | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les échelles à côté de l'axe X ou de l'axe Y. Entrez une valeur comprise entre 0 et 8 pour configurer le nombre de décimales incluses sur l'axe. Si la valeur définie est différente de zéro, la conversion des chiffres en valeur octale ou hexadécimale ne pourra pas être effectuée de façon précise. Pour fournir des données précises, le graphique affiche les nombres sous forme décimale, même si Octal ou Hexadécimal est sélectionné pour l'option Base du graphique de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du contrôle des graphiques ME . |
Afficher le quadrillage | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les lignes de grille horizontales ou verticales sur le graphique. Pour les quadrillages principaux, entrez une valeur comprise entre 0 et 30. Pour les quadrillages secondaires, entrez une valeur comprise entre 0 et 10. Cliquez sur le carré coloré pour configurer la couleur des lignes de la grille. |
Fournir une réponse