Dépannage de l'opération d'importation du tableur Excel

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur les plus fréquents lors de l'importation d'un tableur Excel ainsi que leurs solutions.
Messages d'erreur
Descriptions
Des erreurs se sont produites lors de l'importation de chaînes à partir de <ExcelFile.xls>.
Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de l'opération d'importation. Ce message est enregistré dans
FactoryTalk Diagnostics
.
L'importation des chaînes a été interrompue par l'utilisateur.
L'opération d'importation a été interrompue ou annulée par l'utilisateur. Ce message est enregistré dans
FactoryTalk Diagnostics
et dans le fichier ImportErrors.txt.
Lorsque l'une des erreurs suivantes se produit, le message "Des erreurs se sont produites lors de l'importation de chaînes à partir de <
ExcelFile.xls
>" est enregistré dans
FactoryTalk Diagnostics
, et le message d'erreur est enregistré dans ImportErrors.txt.
Impossible d'importer des chaînes car Microsoft Excel n'est pas installé.
Ce message est enregistré dans ImportErrors.txt lorsque l'utilisateur clique sur le bouton
Terminer
à l'étape
Sélectionner un fichier
de l'Assistant d'imp.-exp. de chaînes, mais que Microsoft Excel n'est pas installé sur l'ordinateur local. L'importation n'est pas lancée.
<RFC1776> n'existe pas dans cette application. Aucune chaîne n'a été importée pour cette langue.
La langue associée à l'une des colonnes du tableur n'existe pas dans l'application. Aucune chaîne de cette langue n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Type de composant> n'est pas valide. Aucune chaîne n'a été importée pour ce composant.
Le type de composant de l'une des chaînes du tableur n'est pas valide. Aucune chaîne des langues associées à la définition de chaîne n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Nom du serveur> n'existe pas dans cette application. Aucune chaîne de ce serveur n'a été importée.
Le nom de serveur correspondant à l'une des définitions de chaîne du tableur n'existe pas dans l'application. Aucune chaîne des langues associées à la définition de chaîne n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Nom du serveur> n'est pas disponible. Aucune chaîne de ce serveur n'a été importée.
Le nom du serveur correspondant à l'une des définitions de chaîne existe dans l'application, mais le serveur IHM référencé n'est pas disponible. Aucune chaîne des langues associées à la définition de chaîne n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Nom du serveur>_<Type de composant>_<Nom du composant> n'existe pas dans cette application. Aucune chaîne n'a été importée pour ce composant.
Le nom de composant correspondant à l'une des chaînes du tableur n'existe pas dans l'application. Aucune chaîne des langues associées à la définition de chaîne n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Nom du serveur>_<Type de composant>_<Nom du composant>_<Description> n'existe pas dans cette application. Aucune chaîne de cette description n'a été importée.
La description de l'une des chaînes du tableur n'existe pas dans l'application. Aucune chaîne des langues associées à la définition de chaîne n'est importée dans l'application, mais l'importation continue.
<Référence d'une chaîne dupliquée optimisée> pointe vers une chaîne qui n'existe pas dans le tableur. Aucune chaîne ayant cette référence de chaîne dupliquée optimisée n'a été importée.
Une chaîne dupliquée optimisée fait référence à une chaîne qui n'existe pas dans le tableur. La chaîne n'est pas importée dans l'application, mais l'importation continue.
Impossible d'enregistrer <Nom de l'affichage>. Aucune chaîne n'a été importée pour ce nom de composant.
Un affichage graphique ou un objet global ne peut pas être enregistré, mais l'importation continue.
Impossible d'importer des chaînes : l'utilisateur connecté ne dispose pas de droits d'accès en écriture sur l'application.
L'utilisateur connecté ne dispose pas des droits de sécurité Commun\Ecriture requis pour accéder à l'application. Aucune des chaînes de l'application n'est importée.
Impossible d'importer une ou plusieurs chaînes, car au moins une cellule n'est pas au format texte ou de valeur numérique.
Une cellule de nom de serveur, de type de composant, de nom de composant, de description ou de colonne de référence n'est pas au format chaîne ou de valeur numérique. Les chaînes de changement de langue de la ligne correspondante ne sont pas importées dans l'application, mais l'importation continue.
Impossible d'importer une ou plusieurs chaînes : une ou plusieurs cellules d'en-tête ne sont pas au format texte ou de valeur numérique.
Une cellule d'en-tête n'est pas au format chaîne ou de valeur numérique. L'importation est interrompue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal