Vérification des commandes lors de l'importation au moyen du tableur Excel

Lors de l'importation d'un tableur Excel vers une application, l'opération d'importation vérifie le tableur Excel dans l'ordre suivant :
  1. Colonnes des langues qui n'existent pas dans l'application
  2. Types de composants non valides
  3. Noms de serveurs qui n'existent pas dans l'application
  4. Noms de composants qui n'existent pas dans l'application
  5. Descriptions qui n'existent pas dans l'application
  6. Références de chaînes en double pointant vers des chaînes qui n'existent pas dans le tableur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal